This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:温度测试为-40C 和40C 时通信异常

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904166/sn65176b-communication-abnormal-when--40c-and-40c-temp-test

器件型号:SN65176B
主题中讨论的其他器件: THVD1520

尊敬的专家:

我的客户使用 SN65176B 在 MCU 和负载调光箱之间进行通信。 客户发现、当拆下调光盒时、这意味着引脚 A 和 B 悬空、R 引脚将输出低逻辑电平。 该问题仅在空载和-40C&40C 温度测试时出现。

A 和 B 引脚之间似乎存在一些噪声、因此他们想知道 AB 引脚之间的差分模式电压会导致 R 引脚输出低电平。 在低温和高温条件下、它们必须采用哪些方法来降低差模电压? 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqi、

    其他引脚的状态是什么、例如 DE (引脚3)、REB (PIN2)、D (引脚4)? 如果接收器被禁用、R (引脚1)为高阻抗。 如果接收器打开且驱动器关闭、则总线为高阻抗。 如果您确定差分电压造成了问题、则可以参阅此应用手册以 添加 失效防护电阻器。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt514/slyt514.pdf?&ts=1589230645165

    此处提供了 TI 新发布的 RS-485收发器 BTW、其中 THVD1520是 SN65176B 的引脚对引脚替代产品、并且内置了失效防护功能。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849650

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao