请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 尊敬的先生:
TUSB211用作 电缆中间的电缆转接驱动 器、电源来自从设备、然后 TUSB211 D+/D-引脚将与主机连接、然后从设备向 TUSB211供电。
在上述期间、您认为 TUSB211存在任何风险吗?
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jack:
当 USB 器件未连接时、USB2主机不驱动 D+/D-。 TUSB211 总线是否通电、对吧? 通常从主机侧而不是器件侧启用 Vbus。
此外、您可能还需要考虑更新的解决 方案、例如 TUSB212和我们最新的 TUSB216。 与 TUSB211相比、这些器件具有更高的驱动能力。