This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:TPD4E1B06的 IEC 61000-4-4测试值是多少?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903886/tpd4e1b06-iec-61000-4-4-of-tpd4e1b06-what-is-the-test-value

器件型号:TPD4E1B06
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

我在  TPD4E1B06或 TPD4E1U06中选择芯片。

IEC 61000-4-4、 测试值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    TPD4E1B06未按照 IEC 61000-4-4 EFT 标准进行测试。

    如果 TPD4E1U06满足您的应用需求、我建议继续使用该器件、因为该器件确实具有 IEC 61000-4-4 EFT 保护等级。

    此致、

    Andy Robles