This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:Bright F0和 Bright F1的含义是什么和#39)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904198/tca6507-what-s-the-meaning-of-bright_f0-and-bright_f1

器件型号:TCA6507

大家好、

在数据表中、有 Bright F0和 Bright F1。 但我看不到有关如何设置它们以及它们意味着什么的说明。 请详细说明这一点。  

此外、客户在之前的数据表中的反馈、似乎没有0x0A 寄存器。  请检查器件的设计是否有更改或仅更新了数据表。 谢谢。  

BRS
假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "有 Bright F0和 Bright F1。 但我看不到有关如何设置它们以及它们意味着什么的说明。 请详细说明这一点。"

    在寄存器0x08h 中、组0和组1都有一个可设置的最大强度设置。 (基本上控制最大亮度水平)。 您可以通过将寄存器0x09h 中的位4和位5设置为0来选择使用这些"F"值、否则它将使用寄存器0x09位0-3中的 ALD 值。

    "客户在之前的数据表中反馈、似乎没有0x0A 寄存器。 "

    客户是如何检查的?  

     

    -Bobby