This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:诊断模式是否可以将此器件转换为分离器以供连续使用?

Guru**** 2583335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903405/sn65lvcp114-can-the-diagnostic-mode-turn-this-device-into-a-splitter-for-continuous-use

器件型号:SN65LVCP114

如果我理解正确、 可以将 SN65LVCP114置于诊断模式并分离6Gbps 信号。 为了确保我很清楚、我需要分离信号(一个输入、两个同步输出)、而不仅仅是多路复用信号。 使器件在诊断模式下永久运行是否存在任何问题? 基于此功能发布产品时有哪些限制、顾虑或问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在将器件置于1:2广播模式时未看到问题。 本质上、在该模式下、它就像一个输入进入交叉点的两个输出。 我们应该从功率/热性能的角度确保整个系统满足要求、如交流参数表的第7.5节所述。  

    此致、Nasser