This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:选择信号输入附近的共模块和 ESD 保护电路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903778/ds90ub948-q1-selection-of-common-mode-chock-and-esd-protection-circuit-near-signal-input

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E02B04-Q1

您好、专家、

我的客户希望在 RIN+-前面添加常用的楔块和 ESD 保护电路。 我们是否有这方面的选择指南? 谢谢!

BRS、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    我们建议使用 DLW21SN900HQ2L 或具有类似规格的扼流圈、因为这是94x EVM 套件上使用的方法。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的回复。 ESD 保护器件如何?

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    根据系统设计偏好、ESD 保护是可选的、但在选择 ESD 二极管时、主要目标是寻找超低电容、以确保高速信号不衰减。 此外、您还需要找到尽可能低的钳位电压、同时仍为 FPD-Link 信号保留足够的工作电压(~1-2V)。 SZESD7241的钳位电压过高、无法在发生 ESD 事件时提供任何重要保护。 我建议 TPD4E02B04-Q1具有更低的钳位电压和更好的电容。  

    此致、

    Casey