This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:此器件是否一次支持2个独立的 LVDS 显示?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903531/sn65dsi84-will-this-part-support-2-independent-lvds-display-at-a-time

器件型号:SN65DSI84

您好!

我想澄清一下该器件、它支持2个 LVDS 显示。 此桥接器的 MIPI 输入具有1080p 分辨率,CAN SN65DSI84器件支持  

1) 1) 2个独立的 LVDS 显示屏,每个1080p 分辨率同时显示? 或  

如果是,它是否可以支持两 个 LVDS 面板,两个 LVDS 显示屏上的视频内容不同或相同?

如果有2个显示支持、如何进行时钟配置。

在这方面、如果我想使用2个 LVDS 面板、有哪些限制、请帮助我们。  

此致、

Shruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruthi、

    请访问: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/883651/3270781#3270781

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniyam。

    感谢您的快速响应。提供的线程链接对我们很有用。  

    那么、如果两个面板中的视频内容相同、我们能否确认它将支持2个 LVDS 面板(但面板必须相同)?

    希望2个 LVDS 面板中的分辨率也不会改变、因为它 在两个面板中显示相同的视频。(我们的 MIPI 输入为1080p)。

    请确认。

    此致、

    Shruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设帧速率不超过30Hz、则为是。 如链接中所述、您需要修改源的 DSI 输入 、以便一个视频流是奇像素(因为奇像素在 CHA 上输出)、而另一个视频流是偶像素(因为偶像素在 CHB 上输出)。  

    此致、

    I.K.