This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在 DFP 和 UFP 之间自动更改

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903530/tps65988-automatically-change-between-dfp-and-ufp

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

我的客户希望使用多个 USB type C 连接器构建坞站。

将有一个 POS 和一个适配器可连接至坞站。

当 POS 连接到坞站时、POS 将为坞站充电。

将适配器连接到坞站时、适配器将为坞站充电。

但是、当连接适配器和 POS 时、适配器将为扩展坞充电、但扩展坞将为 POS 充电、而不是由 POS 充电。

我想知道 TPS65988是否能够实现此类功能。 竞争对手是 VL102。

https://www.via-labs.com/product_show.php?id=86

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快会回来的。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、草图图如下所示:

    坞站上没有电池。 POS 将通过一根 C 型电缆1连接到坞站、适配器将通过电缆2连接到坞站。

    当仅 POS 连接到坞站时、POS 将通过电缆1为坞站提供5V 电压。

    适配器连接到底座后、底座将由9V 的适配器供电、POS 将由9V 通过同一电缆1供电。

    如果无法实现、我们还可以使 POS 输出为9V、以便为扩展坞供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    让我总结一下要求。

    1.如果未连接 PA,POS 应为扩展坞供电。  

    2. PA 应在其连接到端口2时为坞站供电。

    3.先连接 POS,后连接 PA;PA 应为扩展坞和 POS 供电(在 PR_SWAP 之后)。

    4.首先连接 PA,然后连接 POS;如果 PA 连接到 Dock,端口1应为 src。  

     是的, 这是使用 TPS65988可以实现的解决方案 。

    此致

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajith、

    是的、这正是您在这里所描述的。

    在 POS 中、它们是 MTK 平台、PMU 集成了 USB PD 控制器。

    因此、我们可能需要在扩展坞中使用 TPS65988或 TPS65987。