This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:内部失效防护

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903474/ds90lv804-internal-failsafe

器件型号:DS90LV804

您好!

我希望您确认 TI 是否计划发布具有内部失效防护功能的 LVDS 缓冲器。

LVDS 规范足以满足 DS90LV804的要求。 但是、用户需要添加外部电路来实现输入失效防护。 所以我问。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    我们目前没有针对具有内部失效防护功能的缓冲器的计划。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 感谢您的确认。

    BR