This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:我们能否移除用于2个 CAN 通信的端接电阻器?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903791/tcan1051h-can-we-remove-the-terminate-resistor-for-2-can-communication

器件型号:TCAN1051H

您好!

我的客户正在使用此器件进行板对板通信。 距离大约为10cm。

系统中只有2个 TCAN1051H。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    通常不是。 端接电阻有助于驱动总线上的显性状态到隐性状态转换。 在某些情况下、如果没有通信功能、通信速度可能会非常慢、但在大多数情况下、通信会失败。

    最大