This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:用于 TLK2711-SP 的时钟发生器

Guru**** 2549220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903511/tlk2711-sp-clock-generator-for-tlk2711-sp

器件型号:TLK2711-SP

你(们)好

我正在使用 IDT 时钟发生器"8T49N241-998NLGI"为 TLK2711-SP 生成时钟。 时钟发生器的 RMS 相位抖动为383fs、在 TLK2711数据表中、提到了40ps 的峰峰值抖动。 TLK2711数据表中没有提到 RMS 相位抖动。 您能帮我了解详情、以及我是否能使用上述时钟发生器为 TLK2711生成时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    根据所需的误码率、通常您会将 RMS 值乘以因子、以获得峰峰值抖动。 对于1e-12位误差、我们会将 RMS 抖动乘以14。 这将为您提供0.383*14=5.36ps 峰间抖动。  因此、相对于40ps 峰峰值抖动要求、您有足够的裕度。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser 提供的信息。