This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:需要结温值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903594/tca6416a-need-junction-temperature-value

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件:TCA6416

我们在设计中使用以下器件、并正在运行产品的热仿真。 您能否帮助共享以下器件的最大允许结温值(Qj):

 

  1. TCA6416ARTWR
  2. SN75DP139RSB

 

我们已经开始热仿真、因此您对此立即做出响应将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TCA6416、绝对最大结温将为105C、对于建议的最大结温、我们声明它略高于我们数据表中提供的 Ta、因为我们认为该器件在大约90C 的温度下具有较低功耗的器件。

    -Bobby