This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:请求驱动器输出阻抗

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903707/sn65hvd30-ep-request-for-driver-output-impedance

器件型号:SN65HVD30-EP

大家好、

我们的客户正在寻找  SN65HVD30MDREP 的输出阻抗。
我 Ω Ω 数据表中的信息"RS-485驱动器输出阻抗大约为10k Ω 至30k Ω"、但未在电气特性中指定。

如果他们希望使用100欧姆的串行终端、考虑到该器件的 Z 和 Y 引脚的驱动器输出阻抗、建议使用的串联电阻值是多少?

如果您需要客户的说明、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    该器件的高侧和低侧驱动器源阻抗的标称值为10欧姆。  (虽然未直接指定为电气特性、但可以根据图6和图7推断得出。)  在本例中、您可以尝试在每条线路上使用40欧姆的源端串联端接。

    此致、
    最大