This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32-EP:诊断寄存器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903655/tsb12lv32-ep-diagnostic-register

器件型号:TSB12LV32-EP

团队、  

我的客户有以下问题:

我们目前在产品中使用 TI TSB12LV32-EP 1394 LLC 器件。 在生产测试期间、我们读取地址20h 处的诊断寄存器。 尽管位10-15被定义为保留,但在大多数设备上,我们会分别在这些位上读取“000000”。 我们看到了一些实例,我们读取了“000010”,有一次我看到了“000111”的读数。

 您能否联系应用团队、看看他们是否能告诉我们保留位为何可能会改变状态? 这表示器件或支持电路有问题、或者它们对器件的性能没有影响。 有关位说明、请参阅下图。

  

 此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron

    请参阅我的电子邮件回复。

    谢谢

    David