This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:动态开关选择引脚是否可以执行此操作?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903199/hd3ss3212-switch-select-pin-dynamically-is-this-ok-to-do

器件型号:HD3SS3212

您好专家、

我的客户想知道、是否需要将 EN 引脚拉至低电平并更改 SEL 引脚的电平? 或者、无论 EN 是高电平还是低电平、都可以拉高或低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    不确定我是否理解您的问题、但必须将 OEN 引脚(EN)拉至低电平、HD3SS3212才能激活。 当 HD3SS3212处于活动状态时、SEL 引脚将通过表1控制多路复用器线路。 数据表中的端口选择控制逻辑。 当 OEn 为高电平时、如果部件处于关断模式、则选择"无关"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    抱歉、我错过了 EN 引脚低电平有效。

    我们想知道、当我们更改 SEL 引脚上的状态时、是否需要将 EN#引脚置于特定状态并在 SEL 更改完成后拉低?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    EN#引脚必须为低电平、SEL 才能产生任何影响。 在 SEL 引脚更改状态之前、必须将 EN#拉至低电平、才能在输入之间切换。