This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:可在2个 USB 端口之间切换 D+、D-、CC1、ID (OTG 设置引脚)的器件

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903207/ts3usb30e-device-that-could-switch-d-d--cc1-id-pin-for-otg-setting-between-2-usb-port

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

您好!

我们有用于 USB2.0的 USB 开关、例如 TS3USB30E。

现在、我的客户需要将端口升级到 USB type C、但它不是真正的 type-C、他们只添加用于 PD 握手的 CC1、用于 OTG 设置的 ID。

我想知道我们是否有用于信号开关的此类器件? 或者我可以在模拟多路复用器件中进行选择吗?

需要考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我不清楚应用、客户是否不使用 Type-C 连接器? 他们如何才能在连接器中仅使用 CC1而不使用 CC2? 客户希望切换哪些信号、CC?  

    综上所述、我认为 TS3USB30E 不适合此应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    抱歉。

    它们需要切换

    D+、D-、CC1、CC2、ID 在2个不同的 type-C 端口之间总共5个引脚。

    我们有这样的器件吗? 我们能否 在模拟多路复用器件中进行选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否提供有关该应用的更多详细信息? TS3USB30E 或 TS3USB221可用于多路复用 D+和 D-。 模拟混合可用于 CC1、CC2和 ID。