This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB934寄存器0xD4

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903264/ds90ub934-q1-ds90ub934-register-0xd4

器件型号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

 DS90UB934的寄存器0xD4的不同值意味着什么、

与 DS90UB914的寄存器0x04类似、0000表示-16.5dB、0001表示-19db。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否因为您正在尝试为您的系统找到最佳设置而询问?  我建议使用 ALP 中提供的裕度分析工具对通道进行测试、以查找最佳 AEQ 设置。  有关如何使用该工具的一个好资源是可在 https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?&ts=1588889205813找到的应用手册。   它不会为 AEQ 提供实际的增益值、但有助于找到最佳设置、从而实现最稳健的链路运行。

    此致、

    Nick