This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:为什么 SN65LVPE501不在主机和器件之间连接 PCIe 参考时钟?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902218/sn65lvpe501-why-does-not-this-sn65lvpe501-connect-pcie-reference-clock-between-host-and-device

器件型号:SN65LVPE501

尊敬的所有人:

我是 PCIe 的初学者、现在正在研究它的规格。

我有疑问。  

此芯片(SN65LVPE501)连接主机和器件之间的 Tx 和 Rx 差分对。 顺便说一下、它为什么不在主机和器件之间连接 PCIe 参考时钟?

请告诉我。

谢谢、Zunbae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 通信在 TX 和 RX 之间进行、而不是在 PCIe 时钟之间进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zunbae、

    时钟的速度要低得多、因此它不会受到与高速数据线路相同程度的衰减影响、而高速数据线路在当前 PCIe 规范中以高达16Gbps 的速度进行切换。

    此致、

    Lee