This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI 转 USB/DPI 桥接器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902555/sn65dsi86-mipi-to-usb-dpi-bridge

器件型号:SN65DSI86

大家好、  

根据我的理解、我们没有从 MIPI 到 USB3或 DPI 的桥、对吧? 我只是想确保它。 谢谢!

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy

    我们没有 MIP 至 DPI 桥接器。 对于 USB3、他们是否在寻找 USB3 Type-C 解决方案?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    感谢您的快速响应。 不需要、他们希望有 MIPI 到 USB3桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy

    我们没有 MIP 至 USB3桥接芯片。

    谢谢

    David