This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200-EP:THS8200 VGA 寄存器设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902370/ths8200-ep-ths8200-vga-register-settings

器件型号:THS8200-EP

大家好、  

我可以通过 i2c 成功地与 ths8200-EP 通信。

我需要的寄存器设置;

30位 RGB 输入/

DE (FID 使能)模式/

1280-768 60fps、65MHz。

我使用了很多不同的寄存器设置、但在 VGA 屏幕上看不到任何信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们无法支持对本系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/THS8200

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯