Other Parts Discussed in Thread: THS8200-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS8200-EP 大家好、
我可以通过 i2c 成功地与 ths8200-EP 通信。
我需要的寄存器设置;
30位 RGB 输入/
DE (FID 使能)模式/
1280-768 60fps、65MHz。
我使用了很多不同的寄存器设置、但在 VGA 屏幕上看不到任何信号。