This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:它是否适用于2主器件、1从器件设计?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902858/tca9543a-is-it-applicable-to-2master-1slave-designs

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件:TMUX154E

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在寻找适合以下模块的 IC。

他们希望应用 TMUX154E。 是否提供?

我认为它适用于 TCA9543A、这是一款 I2C 专用开关 IC。 没错吗?

您能否为客户块推荐合适的 IC?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道尼、

    我们的 I2C 产品系列当前没有在两个主器件之间进行 I2C 仲裁的专用 IC。 这意味着、如果没有两个主器件之间的某种通信来使 TCA9543A 工作、它将无法工作。

    我将在内部将此线程重新分配给 MSS (多路复用器和信号开关)团队、让他们评论在这种情况下使用 TMUX154E 的情况。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    是的、只要 I/O 电压在建议的工作条件下、TMUX154E 就可用于 I2C 应用。

    根据主器件和从器件的不同、您可能需要在开关的两侧放置上拉电阻器、以确保其正常性能。

    此致

    Saminah