This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF 引脚变为零

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903023/pca9306-vref-pin-going-to-zero

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户对 PCA9306有疑问。 如果任何一个 VREF 引脚变为零、开关将关闭吗? 还是使用 EN 引脚来控制这种情况更好? 在原理图中(我可以通过电子邮件提供) 、+3V3_AUX 始终开启、但 +1V8_S0可能会关闭。 在本例中、我们希望 VREF2侧与 VREF1侧相隔离。  

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    如果 PCA9306在原理图上设置正确、则当 Vref1或 Vref2未通电/GND 时、PCA9306应变为高阻抗(关闭)。

    您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件、让我仔细检查您是否愿意。

    -Bobby