This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 MAC、使用具有1.5V PCML 的 SGMII 与具有2.5V I/O 的 DP83869HM 进行连接、以控制1000BASE-T 连接器。 如何在2个信令标准之间进行转换?

Guru**** 2556080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902001/dp83869hm-ethernet-mac-using-sgmii-with-1-5v-pcml-to-from-dp83869hm-with-2-5v-i-o-to-control-a-1000base-t-connector-how-to-convert-between-the-2-signalling-standards

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

MAC 接收器输入实际上支持4个 I/O 标准、1.5V PCML、2.5V VPCML、LVPECL 和 LVDS。  但 MAC 发送器输出仅支持1.5V PCML 信令。  以下规格来自英特尔“Cyclone V Bevice 数据表”cv_51002.pdf。

接收器

数据速率    最小614、最大2500Mbps

VMAX (仅限有限时间)       1.2V

Vmin                                        -0.4V

VID Max =器件配置前的最大峰峰值差分输入电压。   1.6 V

配置后的 VID 最大值= 2.2V

接收器串行输入引脚上的最小差动眼图张开度= 110mV

差分片上终端电阻= 85、100、120或150欧姆。

Vicm (交流耦合)= 0.8V (对于1.5V PCML)、1.1V (对于2.5V VPCML、LVPECL 和 LVDS)。      

发送器

数据速率    最小614、最大2500Mbps

Vocm (交流耦合) = 650mV

差分片上终端电阻= 85、100、120或150欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的提问。 我需要与我的团队进一步调查这一点、以了解这是否可行

    我将在1-2个工作日内收到回复。

    谢谢!

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的耐心等待。

    DP83869 SGMII 引脚需要 LVDS、因此如果您能够配置 MAC 输入以支持 LVDS、那就没问题。  

    您为什么需要1.5V PCML?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在原来的帖子中所说的、"MAC 接收器输入实际上支持4个 I/O 标准、1.5V PCML、2.5 VPCML、LVPECL 和 LVDS。  但 MAC 发送器输出仅支持1.5V PCML 信令。"  LVDS 可用于接收器到 PHY 的连接、但不能用于发送器到 PHY 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    很抱歉我误读了帖子。 我们的产品线未提供应用手册、但这些应用手册是用于转换的有用工具。

    http://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf?ts=1588804138650

    您可以参阅应用手册的 CML 转 LVDS 部分。 请注意、以检查 MAC 是否需要外部50欧姆上拉电阻。  

    另一个有用的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf?ts=1588804824388

    谢谢、

    Cecilia