This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:将 DSI 转换为 RGB888

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902646/sn65dsi83-convert-dsi-to-rgb888

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DS90CF384A

大家好、

美好的一天!

我们的客户应用是将数据从 DSI 输出转换为并行 RGB888、然后将其输入 DLPC2607 DMD 驱动器进行投影。

作为一种解决方案、他计划使用 SN65DSI83将 DSI 转换为 LVDS。 然后、使用 DS90CF384A 将 LVDS 转换为 DLPC2607芯片所需的并行 RGB888输入。

他想确认、如果时钟速度完全相同、此解决方案是否适合他? 或者、您是否可以向他推荐更好的解决方案/偏差?

提前感谢!
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、只要每个部件都支持所需的时钟频率、就可以正常工作。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    非常感谢您的快速响应。  
    在查看 SN65DSI83的数据表后、发现"DSI HS 时钟输入频率"至少为40MHz、而 DLPC2607芯片的像素时钟高达33.5MHz、这不是问题吗?

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    否、终端器件的时钟频率应与 LVDS 时钟频率相对应。 由于 DSI83的 LVDS 时钟频率范围为25MHz 至154MHz、因此这应该是可以的。 您可以查看本应用手册中的数字7以了解更多详细信息: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 I.K. !!

    艺术