This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS105:最大限度地减少输出引脚上的 EMI 辐射

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902050/sn65lvds105-minimizing-emi-radiation-on-output-pins

器件型号:SN65LVDS105

您好!

我对 SN65LVDS105有疑问。

在我们的电路中、输入引脚上有一个25MHz 时钟、但如果我们想要完全禁用所有输出、 为了最大限度地减少任何 EMI 辐射和不需要的电流、我们应该如何端接 SN65LVDS105未使用的输出引脚? 将所有输出引脚拉至 GND 是否是最佳方法?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    任何未使用的 LVDS 输出都应使用100欧姆差分电阻器端接。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    那么、我们只需将100欧姆电阻器连接到每个引脚并将其拉至 GND 吗?

    此致、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    不需要、您只需以差分方式连接100欧姆电阻器、如图37所示(没有接收器)。

    此致、

    I.K.