This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:低时钟

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902627/dp83822if-low-clock

器件型号:DP83822IF

大家好、

我使用 PHY DP83822IF 启动了我的 once 项目、在 RX_DV 自举引脚中配置了主模式、但在测量引脚 RX_D3中的时钟输出时、得到的频率大约为40kHz、而不是50MHz。

我已经验证了所有电源和接地引脚、包括具有25MHz 频率的引脚 XI 和 XO、并遵循 了电源相关建议

想知道导致此故障会发生什么情况吗?

此致、

威廉·莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    在 RMII 评估器模式下、RX_D3不需要40MHz。

    您能否尝试在 MII 模式下配置 PHY 并检查 RX_CLK 和 TX_CLK 上的频率?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helio Geet、

    已尝试更改为 MII 模式、RX_CLK 和 TX_CLK 上的频率约为40kHz、

      在 RMII 评估器模式下、RX_D3上的预期频率是多少?

    此致、

    威廉·莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMII 主设备:RX_D3上50MHz (带和带输出链路)

    MII :2.5 MHz,无链路。

    您能否检查您的电源斜升是否正确,如数据表所示?

    此致、

    GET