This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:与光学模块的连接

Guru**** 1558025 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902813/dp83822h-connection-with-optical-module

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83869TIDA-00928

大家好、

我们是否有任何 PHY 参考设计原理图来显示与光学模块的连接?

DP83822或 DP83869或其他器件均正常。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

    DP83822。 ;TIDA-00928。它包含光纤和铜缆的原理图

    2. DP838369: EVM 同时路由光纤和铜线接口

    此致、

    GET