This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:如果 TRS232E 器件连接到100nF 电容器而不是推荐的1uF 电容器、会发生什么情况?

Guru**** 2884610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902392/trs232e-what-happens-if-the-trs232e-device-is-connected-to-100nf-capacitors-instead-of-the-recommended-1uf

器件型号:TRS232E

我们 在 BOM A 上更换了过时的 LMS202ECM/NOPB 器件、之后又使用了 TRS232ECD/ECDR/EID/EIDR。

我们在连接到我们的 RS-232端口(9600波特)时遇到一些间歇性问题。

刚刚在数据表上注意到、建议电容为1uF、而不是我们之前在 LMS202ECM 中使用的100nF。

您是否有任何有关使用100nF 电容器的预期结果的详细信息? 这可以解释一下我们一直遇到的间歇性问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想补充一点、我们之前测试过器件在9600波特和115.2k 波特下使用100nF 电容器、但最近我们有一些有时未连接的电容器、然后在后续上电后工作、我们无法使其再次失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件应使用100nF 电容、而不是1uF 电容。 您可以参阅此博客进行讨论。 电容器之间的比率比绝对值更重要。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    设备是否在通信过程中停止工作并需要重启电源?  如果 再次出现问题、捕获总线引脚和 V+/V-的一些波形将会很有帮助。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们知道、它适用于100nF 以及文章链接。

    事实证明、问题与器件无关、而 UART 并未初始化。

    如果还有其他问题、我们将更深入地探讨。

    再次感谢。