This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何构建电路来组合 SS/HS USB 线路与放大器;CC/Vbus 线路。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65983B, TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902585/tps65987d-how-to-make-a-circuit-to-combine-ss-hs-usb-lines-cc-vbus-lines

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65983BTUSB8041

你(们)好 我们的公司正在制造一款像上图这样的产品。

无论笔记本电脑上是否具有 PD 充电功能、它 都必须   始终连接到集线器的上行端口和 PD 充电器。

->如果笔记本电脑具有 PD USB-C 端口、则 PD 充电器必须为笔记本电脑充电、 并且集线器的上行端口必须连接到笔记本电脑。

->否则、如果笔记本电脑只有用于数据通信的 USB C 端口、则必须将集线器的上行端口连接到笔记本电脑、并且 PD 充电器仍在持续连接、而无需充电。

->借助外部5V、集线器由笔记本电脑或外部 PD 充电器提供5V 电源并不重要、但如果我可以使用电源、我会这样做。

在本例中、如何制作黄色电路板? 我们不想使用任何 MCU。

TPS65987D 是否是适合此产品的良好解决方案? 如果不是、您可以推荐使用另一个芯片吗?

此外、我是否必须在黄色电路板上使用 SS 多路复用器进行 USB-C 型连接? 我想它已经包含在笔记本电脑中。