主题中讨论的其他器件: TPS65983B、 TUSB8041
你(们)好 我们的公司正在制造一款像上图这样的产品。
无论笔记本电脑上是否具有 PD 充电功能、它 都必须 始终连接到集线器的上行端口和 PD 充电器。
->如果笔记本电脑具有 PD USB-C 端口、则 PD 充电器必须为笔记本电脑充电、 并且集线器的上行端口必须连接到笔记本电脑。
->否则、如果笔记本电脑只有用于数据通信的 USB C 端口、则必须将集线器的上行端口连接到笔记本电脑、并且 PD 充电器仍在持续连接、而无需充电。
->借助外部5V、集线器由笔记本电脑或外部 PD 充电器提供5V 电源并不重要、但如果我可以使用电源、我会这样做。
在本例中、如何制作黄色电路板? 我们不想使用任何 MCU。
TPS65987D 是否是适合此产品的良好解决方案? 如果不是、您可以推荐使用另一个芯片吗?
此外、我是否必须在黄色电路板上使用 SS 多路复用器进行 USB-C 型连接? 我想它已经包含在笔记本电脑中。