This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 USB、电源管理和微型 SD 卡解决方案

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4020BI-Q1, TPD3S716-Q1, TIDA-00887, TIDA-00845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902682/looking-for-a-solution-for-usb-power-management-and-micro-sd-cards

主题中讨论的其他器件:TUSB4020BITUSB4020BI-Q1TPD3S716-Q1TIDA-00887TIDA-00845

大家好、

我正在研发新产品、并正在寻找要使用的器件的建议。  我希望制作一个连接到手机的 USB 集线器。  它具有以下特性:

1.高速(或更高版本) USB 集线器

2.以最高2.4A 的电流为上游端口充电(这意味着它可以为手机充电)

3.支持板载 SDXC micro SD 卡

4.为其它设备至少准备1个备用下行端口

将其视为一个 USB 集线器/大容量存储设备/电池充电器、所有这些都打包在一起、同时工作。  有什么想法、会使用什么芯片?  TI 网站上到处都是混搭的器件、因此我无法真正了解潜在的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!
    我同意在 TI 站点上查找特定器件可能会让人望而生畏、因此我们提供了参考设计。
    借助参考设计、您可以搜索关键字设计、然后查看使用的器件。

    我搜索了集线器。
    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=hub

       在4141 种总设计中、有43种匹配设计

    这似乎是一个很接近的匹配: 如果您同意、请告诉我。 它没有 SD 卡功能。
    如果此设计足够接近、您可以使用 TUSB4020BI 作为器件型号再次发布、并询问如何向 TUSB 添加 SD 卡。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00887
       

    具有电池短路保护功能的汽车类双端口2.4A USB 集线器参考设计  

    TIDA-00887包括一个双端口 USB 2.0集线器、TPD3S716-Q1在两个下行端口上提供电池短路(STB)和短路保护。 如果未连接上游器件、则两个下行端口均配置为自定义分频器模式或 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0集线器提供的专用充电端口(DCP)。  连接上游时、TUSB4020集线器支持通过 CDP 充电。 这些端口根据连接的便携式设备自动在分频器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换、以便为连接的设备提供最快的充电速率。

    此参考设计与 TIDA-00845类似、但它删除了系统内 STB 仿真器、并添加了用于2.4A 充电和自动充电检测的功能。

    功能
    • 具有电池短路(STB) 保护和 BC 1.2充电检测功能的全功能 USB 集线器
    • 支持 USB 2.0高速数据速率
    • 高达2.4A 的可调节过流保护电流限制
    •  VBUS_CON、DP/DM 上具有 IEC 61000-4-2 (4级)和 ISO 10605系统级 ESD 保护
    •  VBUS_CON、VD+和 VD-上具有 STB 保护(高达18V)
    • 两个下行端口的 VBUS_CON 接地短路保护