This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:偏置引脚上的滤波器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902770/dp83822i-filter-on-bias-pin

器件型号:DP83822I

尊敬的 TI 以太网团队:

我们在设计中使用了 DP83822、以实现紧凑的电机控制器。

由于功率级非常接近 DP83822、我们在 DP83822的 RBIAS 引脚中看到一些干扰、这会导致以太网消息丢失。

您能否为以下问题提供帮助和反馈:

1) 1)  RBIAS 引脚上电容器的用途/原因是什么?

2) 2)我们能否将滤波器电容器与电阻器并联以滤除尖峰?

3) 3) 我们可以连接到 BIAS 引脚的电容的最大尺寸是多少?

感谢您的帮助!

最棒的餐厅

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    Rbias 控制铜线上的信号摆幅。 我们将无法在 Rbias 上放置过多电容。 最大值< 100pF。 我们已经做了哪些实验来找出链路损耗仅由 Rbias 上的噪声导致的根本原因?  

    --

    此致、

    Vikram