This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I 的 TJ_max

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902435/dp83826i-tj_max-of-dp83826i

器件型号:DP83826I

尊敬的团队:

客户使用 我们的 DP83826I 设计其系统、但现在需要 Tj_max 信息。

我们在数据表中仅找到 TA_max 和 RθJA μ m 信息。

您能否与我们分享 DP83826I 的 Tj_Max? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    要更好地了解客户需求,您可以找到以下内容:

    1. Tj_max 的这个要求是 Tj 在 Ta_max 吗?

    2.客户计划如何使用 Tj_max?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    Ta_max 处的 Tj 是否与建议的最高结温相同? 如果没有、您能否与我共享这两个数据?

    以填写器件的规格表。

    如果此信息无法在 E2E 上发布、请离线将其发送至我的邮件。 谢谢。

    benkuo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束此操作以通过电子邮件进行讨论。