This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:LVDS:范围为0.1V 至0.22V

Guru**** 2813795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902259/ds15ba101-lvds-range-0-1v-to-0-22v

器件型号:DS15BA101

尊敬的 TI 团队:

我需要一个能够为0.1V 至0.22V 的差分振幅生成 LVDS 信号输出的芯片。 速度为200MHz。 我是否知道有任何推荐芯片能够做到这一点。 正如我看到的、所有芯片最小值仅为250mV。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如您所述、最小输出电压为250mV。 请注意、根据 LVDS 标准、最小 LVDS 输出电压为247mV 或250mV、因此这些器件与 LVDS 标准兼容。 为了达到您注意到的电压电平、您可能需要使用衰减器块、这将不是 LVDS 兼容的。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况。 建议使用什么芯片来设计0.1V 至0.22V 范围内的 LVDS 输出。 因为衰减器不是 LVDS 标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、0.1V 至0.22V 不兼容 LVDS。 请参阅下表1-1中的文档、比较 LVDS 与其他接口:

    http://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf?ts=1588705343178

    LVDS 规格通常为350mV、最小值为247mV。 0.1V 至0.22V 不兼容 LVDS。 因此、我们建议使用衰减器达到您所需的水平。

    此致、Nasser