This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221ECDBR 是否与 TRS3221ECDBR 具有相同的规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902625/max3221-is-max3221ecdbr-having-the-same-spec-with-trs3221ecdbr

器件型号:MAX3221

您好,

如标题所示 ,MAX3221ECDBR 是否与 TRS3221ECDBR 具有相同的规格? 您是否可以为此提供任何链接或声明?

如果情况不同、您是否可以评论规格差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    是的、这两个器件具有相同的规格。  我们为客户提供这两个器件型号、以防有助于简化采购/采购。

    最大