This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:SN65LVPE501的布局指南在哪里?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902430/sn65lvpe501-where-is-the-layout-guide-of-sn65lvpe501

器件型号:SN65LVPE501

尊敬的所有人:

您能告诉我在哪里可以找到 SN65LVPE501的布局指南吗?

非常感谢、Zunbae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zunbae、

    我没有特定于 SN65LVPE501的布局指南。  下面列出了最新的 PCIe 建议。

    1.使用0201或0402尺寸的交流耦合电容。

    使用0.22uF 电容值。

    适用于 PCIe 应用的目标85欧姆差分阻抗

    4.非 PCIe 应用的目标100欧姆差分阻抗

    5.按照数据表中的焊盘图案示例进行操作

    6.在靠近每个 VDD 引脚的位置放置一个0.1uF 去耦电容器

    此致、

    Lee