This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应用的 ADC 要求

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS124S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902257/adc-requirement-for-my-application

主题中讨论的其他器件:ADS1258ADS124S06ADS124S08

我对应用的 ADC 选择有点困惑、请帮我解决这个问题。 要求是、我使用大约10个需要15个模拟输入引脚的传感器、它可能还包括差动传感器、因为我使用的是传感器、我需要具有 Σ-Δ 架构的内部 PGA。 我已经查找了 ADS1258器件、但它没有 PGA。 控制器所需的 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可能没有一个能够满足15个输入和 PGA 的器件。  但是、您可以组合两个器件以实现所需的通道数。  查看 ADS124S06和 ADS124S08、仔细阅读数据表、并让我们知道它们是否能满足您的需求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 对于压差传感器接口、对 ADC 有任何建议、即读取正信号和负信号。 其余要求、如内部 PGA 和 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面列出的器件将用于差分信号。   

    确保对电桥进行偏置、以满足器件的输入共模和输入范围要求。