This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221E 与 MAX3221之间的区别?

Guru**** 2929470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902443/max3221e-the-different-between-max3221e-and-max3221

器件型号:MAX3221E

大家好、

客户想知道这两个部分之间的区别。  

我们是否有任何文档可以显示主要差异? 他们需要确认这两个器件都是相同的、除了 ESD 级别。

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    这些器件仅在 ESD 保护级别上有所不同。  器件型号中的"E"后缀表示此系列器件的 ESD 容差增强(即 IEC 61000-4-2级别4)。

    此致、
    最大