请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 主题中讨论的其他器件: TPS65981
您好!
使用 TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 6.1.1工具为 TPS65982制作定制固件二进制文件时,我发现该工具中显示的位位置 与"TPS65981、TPS65982和 TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual" http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf 中的位位置不匹 配。
例如:
如图自动协商可变灌电流启用和 自动协商电池灌电流启用位位置所示。
那么问题是,哪一个值得信任? 如果工具中的版本正确, 则技术参考手册中是否有更新/更新的版本?