This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:引脚位置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902464/tusb546-dci-pin-position

器件型号:TUSB546-DCI

大家好、

您能否与我分享一下为什么这些差分引脚位置的设计方式如下? 我是说引脚9-20中的 pnpnpn、但为什么引脚40-29是 pnpnnpnp?

此引脚配置的优势是什么?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    引脚顺序是 TUSB546-DCI 内部设计的结果。 引脚顺序可简化 Type-C 连接器的布局。