This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:TI GER 电路板无 INT/CLK 信号

Guru**** 2693945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901885/tpic8101evm-no-int-clk-signals-from-ti-ger-board

器件型号:TPIC8101EVM

大家好、我已经看过几篇关于这个的文章、我似乎也有同样的问题(这可能是我们的学徒几年前放弃尝试使用这个板的原因)!

我已经讨论了 TCLK 和 INTH 引脚、它们根本没有信号。  

您提供了固件来解决此问题-如果您可以为我提供更新的固件、我们将不胜感激。

谢谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在 E2E 上向您发送了朋友请求。 我将单独共享该文件。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-已收到文件并刷写了文件、现在我们有一个有效的评估板 Tiger。  

    非常感谢