This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:SN75LVDS82/SN65LVDS93

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902193/sn75lvds82-sn75lvds82-sn65lvds93

器件型号:SN75LVDS82

大家好、

我将使用 TFP401APZPR 和 SN65LVDS93ADGGR 进行显示。 我对此有一些疑问:

  1. 我将为此使用 HDMI。 我(我的公司)是否需要在 HDMI 采用者列表中才能使用这些芯片组?
  2. 是否有可用于两个芯片的评估板可用于评估芯片?

谢谢、

Kedar Katre