This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3238:我们是否可以拥有与 MAX3218竞争的器件?

Guru**** 2954800 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3318, TRS3122E, TRS3318E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902197/trs3238-may-we-have-part-can-competitive-with-max3218

器件型号:TRS3238
主题中讨论的其他器件: MAX3318、 TRS3122E、 TRS3318E

你(们)好,先生  

我使用交叉参考来搜索 MAX3218 REPLACE PARTI。 但 TI 网站上显示 了 TRS3238。 我还使用参数进行搜索。 但我发现 MAX3318可能已经关门了。

但我不确定它是否已满、请更换 MAX3218。 如果您有其他建议、请告诉我吗?

                                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    我同意 MAX3318或 TRS3318E 由于支持较低电压 VCC、因此匹配会更接近。  如果您需要在低至1.8V 的 VCC 下运行、我建议您使用 TRS3122E。  它还是一款2 TX/2 RX 收发器、采用小型 QFN 封装、具有集成 ESD 保护功能和充电三倍频器电路、能够通过低 VCC 电源生成符合 RS-232的输出电平。

    最大