This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:使能输入电阻

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902073/am26lv31e-enable-input-resistance

器件型号:AM26LV31E

你好。

在 AM26LV31E 数据表中提到使能最大输入电流为1[uA]。

在等效电路中、使能端具有输入电阻、但没有任何值。

如果我想使用3.5V 作为输入,我需要至少3.5兆欧姆的电阻器吗?????

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    通常、向引脚施加电压时、电阻会比器件的输入电阻小得多。 例如、MCU 的 GPIO 通常在20到50欧姆的范围内。 因此、引脚的泄漏电流将相对微不足道、不会导致电压变化。 即使您要使用上拉或下拉电阻对引脚进行偏置、典型的最大值也是10kOhm。 例如、如果您将10k Ω 上拉至3.3V、则1uA 的泄漏电流将导致引脚上的电压为3.3V -(10kOhm)*(1uA)= 3.29V

    泄漏电流仅足以考虑您是否要使用非常高的电阻对引脚进行偏置。

    此致、

    最大