This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:器件描述符读取错误

Guru**** 2941280 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901930/tusb4041i-device-descriptor-read-error

器件型号:TUSB4041I

你(们)好。

在一个客户项目中、USB 主机报告 TUSB4041I 的器件描述符读取错误。 它发生在许多电路板上。

USB 1-1.1:器件描述符读取/64、错误-32

复位引脚上的复位可以解决大多数电路板上的此问题、但某些电路板仍然存在此问题。 我认为它可能与 TUSB4041I 和 USB 主机之间的加电序列有关、但 数据表中没有具体的电源排序要求。  是否有任何测试或测量、我可以尝试找出根本原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是运行 Linux 的嵌入式应用吗?  如果在主机准备好连接之前集线器退出复位、我们会看到一些问题。  根据 USB 规范、集线器上行端口将按预期进入挂起状态、当主机开始连接时、它不会向集线器发送复位或恢复。   我们建议在主机准备好连接后、将 USB_VBUS 保持在低电平、直到主机准备好连接或重置集线器、以强制集线器退出挂起状态。

    此致、

    JMMN