This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:VDD33和 VDD 的加电时序要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163013/tusb8020b-power-up-timing-requirements-of-vdd33-and-vdd

器件型号:TUSB8020B

您好的支持团队、

根据"7.6上电时序要求"一节、我了解 VDD33在 VDD 之后上升是一个违反时序的行为。
" VDD33在 VDD 稳定之前保持稳定。"

但是、根据"8.3.5上电和复位"一节、它表示 VDD 和 VDD33没有时序要求。
TUSB8020B 对 VDD 或 VDD33电源轨没有特定的电源定序要求。"
这是否意味着、如果满足4个要点、VDD 可以首先上升?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K

    请参阅此 e2e 常见问题解答、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994526/faq-tusb8041-what-are-the-power-up-and-reset-timing-requirements-for-the-usb-hub/3673793。 这是否有助于回答您的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢你的答复。

    以下想法是否正确?

    只要从 VDD 和 VDD33的上升到 GRSTZ 的上升保证了3ms、VDD 和 VDD33的阶数就无关紧要。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K

    只要在 3.3V 和1.1V 同时斜升(或在 us 内)、VDD 和 VDD33上升到 GRSTZ 上升的时间间隔为3ms、那么 VDD 和 VDD33的阶数就无关紧要。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢你的答复。

    以下想法是否正确?

    VDD 比 VDD33快1µs μ s 是一个问题。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K

    您在哪里获得了1us 计时技术规格?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢你的答复。

    与您之前的答案相同。

    "(或在我们内部)"

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K

    数据表从未特别明确计时。 为了确保集线器正确复位、  

    • 如果实现无源复位电路、VDD33必须在 VDD 之前或与 VDD 同时出现
    • 如果执行有源复位电路、则 VDD33和 VDD 之间的电源序列无关紧要

    谢谢

    David