This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:您能告诉我 DS25BR440的最大电流消耗(ICC)吗?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163558/ds25br440-could-you-tell-me-the-maximum-current-consumption-icc-of-the-ds25br440

器件型号:DS25BR440

您好!

  • 您能告诉我 DS25BR440的最高速率下的 ICC 吗?
  • 您能告诉我一下在 DS25BR440的最大速率下、PE=ON、EQ=ON 的 ICC 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在整个电源范围内、最高速率下的最大功耗为190mA - 3.125Gbps。

    您注意到的条件下的最大功率尚未表征。 请进行此测量、您可以针对器件间的差异和整个温度范围添加30%。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    您能不能告诉我图中的条件。 17?

    • PE=开:是否所有通道(PE0-PE3)都打开?
    • PE=OFF:当所有通道(PE0-PE3)都关闭时、这种情况是否会发生?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 这些值适用于所有通道、它们是典型值。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    • 您能告诉我图17中 PE = ON 时的最大电流消耗吗?
    • 当 PE=OFF 和 EQ=ON 时、您能告诉我最大电流消耗吗?

    我很抱歉这个问题。  

    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您请求的数据不会随器件和温度而定性。 您可以使用图17中提供的数据并添加一些裕度-大约30%。

    此致、Nasser