This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:HD3SS3412/正常 LVDS 开关功能

Guru**** 2756365 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164298/hd3ss3412-hd3ss3412-normal-lvds-switch-function

器件型号:HD3SS3412

你(们)好。 专家、

我想将 hd3ss3412器件用作 LVDS 开关。

当输入为标准 LVDS (ANSI/TIA/EIA-644)时、它的输出是否处于相同的逻辑电平?

如果没有、我应该更改输出上的逻辑电平吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 LVDS 信号本身可以通过。  但是、如果您的交流电在左侧受阻、则需要在另一侧或 LVDS 输入上偏置为1.2V。

    此致

    Brian