This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:MDI 侧磁性材料之前/之后的布线长度

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DS64BR111, DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163166/dp83826e-trace-length-on-mdi-side-before-after-magnetics

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DS64BR111DP83849I

尊敬的 TI:

我们拥有基于 DP83826E 的设计

 PHY 两侧最大布线长度的限制是什么  

RMII:                  最大布线长度 +布线长度延迟匹配+阻抗  

磁性元件之前的 MDI:   最大 布线长度+  布线长度延迟匹配+阻抗  

磁 性材料后 MDI:    最大 布线长度+ 布线长度延迟匹配+阻抗  

谢谢、

Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    对于布线长度、我们建议如下所示

    1. 从 PHY 到磁场的 MDI 路由小于3英寸、差分对之间的长度差不超过20密耳(从 PHY 到连接器的整个路由预算)
    2. 从磁场到 RJ45的 MDI 布线不超过1-2英寸。
    3. MII 布线长度不超过5英寸、两者之间的偏差不超过200ps。

    所有这些线路上的阻抗应与预期值的偏差保持在+/-5%。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul、

    感谢您的回答

     我们在 PCB 上有机械约束 - 2块~23cm 刚性-柔性电路板。   布线总长度为~46cm

    MAC 与 PHY 之间的布线长度(DP83826E) : ~37cm

     PHY (DP83826E)与 Magnetic 之间的布线长度 : ~7mm

    Magnetic to Connector 之间的布线长度 : ~8cm  

     MAC 和连接器 在 PCB 上的放置 是刚性 的- 由于外壳盒而无法移动

    只有 PHY 和磁体可以灵活地更改布局

    应对这些限制的最佳解决方案是什么?

    谢谢、

    Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    对于 MAC 和连接器之间的距离而言,46厘米(18英寸)的总长度太长。 我不建议 MAC 和 PHY 之间的距离大于6英寸、磁性元件和连接器之间的距离应尽可能短(最好使用8cm)。 如果没有其他选择、则应在 PHY 和磁性之间重置距离。

    这将影响 MDI 侧 PHY 的标准合规性。 性能无法得到保证、因为这未经验证。 我建议在认证您的主板之前运行大量的系统测试。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我们将尝试使用该图

    如果我们使用较低的速率 10Mbps - 尽管存在布线长度问题、它是否会提高性能?


    我们考虑使用该解决方案的另一种方法

    DS64BR111 用作转接驱动器  

    我们可以使用 DS64BR11 来提高性能吗?

    还有哪些解决方案\替代方案可以解决长布线长度问题?

    中继器模式?

    此致、

    Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    速度达到10M 将有助于实现更长的 MDI 路由。 但是、您的应用在10M 速度下是可以的吗?

    DS64BR111与以太网 PHY 不兼容、因此不建议使用。
    很难进行中继器配置、因为我们最终将需要3个以太网 PHY、这将不是使用电路板空间和成本限制的有效方法。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

     我们是否可以使用此无源节能均衡器 DS38EP100 ?

    是否有任何能以10\100Mbps 速率工作的 IC?

    与 PHY 以太网 DP83826E 兼容?

    此致、

    Meir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meir、

    DP83849I 可在"扩展器"模式下使用并可使用。 DP83849I 可用作中继器。

    --
    此致、
    Gokul。